This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:IC 偶尔烧毁;短路

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427504/lm5160a-sporadically-blow-up-of-ic-short-circuit

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM5160

工具与软件:

您好!

我在功能测试板中使用 LM5160A 模块。 偶尔我正在努力处理 IC 上的缺陷。 局部过热始终发生在芯片中的同一位置。 我无法解释为什么会发生这种情况。

我可以测量的值:

LM5160A 显示了芯片烧毁。 VIN - SW - PGND 之间存在内部短路。 短路也是从 VIN 到 TP (散热焊盘)测得的。 LM5160A 在很长一段时间内都能很好地工作。 温度也在范围内。 但有时 IC 会短路。 我们尝试将12V 输出短路了很长时间(24h)->这个设计没有问题。 还要使输入电压短路(这会导致高侧 MOSFET 的体二极管中的电流过大)不会损坏 IC。 满负载条件下的温度看起来很好。

现在、我无法再深入了解 IC 了。

谁可以帮助我? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    有任何有关器件何时发生故障的线索?  启动时?  在负载阶跃期间?  您能否将包括输入级在内的完整原理图与可能的任何滤波功能共享?

    谢谢!

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    当以~ 0.6A 输出电流且无负载阶跃运行时、发生此故障。 将输出短路不会损坏 IC。

    但我们假设在某些情况下输入电压不稳定。 那么我们已经添加了二极管 D? 与 LM5160原理图/板进行了对比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chrisitan、

    您是否认为输出短路时会发生故障?  如果是、您的意思是输入电压不稳定、输入电压是否具有足够的电流能力来维持 LM5160的输出短路?

    我真正关心的是电感器、我认为该器件属于铁氧体、最坏情况下的电流限制通常处于隔离额定值。  更糟糕的情况是、在电感不下降的情况下、它无法维持更糟糕情况下的峰值电流。    

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复和帮助。

    此设计在输出短路期间保持稳定。 一段时间后、短路不会损坏 IC。 电压电平为48V 时、输入功率高达500W。 但要清楚。 在我的评估期间、出现了一些低至0V 的电压。 在电源中断阶段、IC 有时会损坏。 这就是在设计中增加一个外部二极管(标记为 D?)的原因。 体二极管对输出进行放电、而不是通过内部体二极管。 但这并没有太大帮助。 在某些情况下、IC 爆炸、这我们并不理解。

    关于线圈/电感器。 是的、这是潜在的故障模式。 给出的标称值为82 µH。 20%的电感为2.8A。 40%的电感位于3.5A 时。 产生的电感应足以满足此1A 降压转换器的要求。 满载输出负载(1A)下计算出的峰值电流为1.7A。 开关频率为270kHz。

    您是否可以创建其他故障模式的映像?

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chistian:

    如果 VIN 降至0V 并且您连接了 VCC、则出现问题、器件会损坏。

    建议断开12V VCC 电源并重新测试。  谢谢。

    David。