This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:当 VIN 小于 VOUT 时运行

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434717/tps54561-operation-when-vin-is-less-than-vout

器件型号:TPS54561

工具与软件:

我已经将 TPS54561设计成将输出调节至18V、但是有时、输入电压有可能降至18V 以下。 在这种情况下、TPS54561是否会在达到 UVLO 阈值之前将 VIN 传递到 VOUT? 可以在此模式下长时间运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您发送编修。 是的、器件将以100%的占空比运行、直到 BOOT 到 SW 节点之间的电压降至 UVLO 阈值以下。 如果 Vin 的下降是渐进的、我看不出有任何问题。 否则、Vin 的突然下降可能会导致反向电流流过 MOSFET 的体二极管。 由于这是寄生二极管、因此不能用于处理持续时间较长的电流。

    我希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的疑问、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了、感谢 Onkar 的响应。