This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:折返机制是如何工作的? 电流限制的最大值是多少?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432053/tps22811-how-foldback-mechanism-works-what-is-max-value-of-the-current-limit

器件型号:TPS22811
主题中讨论的其他器件:TPS2811

工具与软件:

Dears、

TPS2811是否可以在启动后限制输出电流?

我无法理解数据表中的注释"电流限制电路采用折返机制。 折返区域中的电流限制阈值(0V < VOUT < VFB)低于目标电流限制阈值(ILIM)"、您能否帮助分享更多有关 电流限制的折返机制如何工作的详细信息?

确定耦合到 IMON 引脚的电阻器时、电流限制的最大值是多少? 允许  IMON 引脚设置电流限制的最大电压是多少?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    该器件仅在启动状态期间执行电流限制。 IMON 引脚监控流经器件的电流、并使用比较器来确定电压是否高于内部阈值、从而执行保护功能。

    您是否想知道 IMON 引脚的这个内部阈值?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 想知道 IMON 引脚的内部阈值、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weidong、您好!

    在电流限制达到之前、内部 IMON 的最大值将是0.62V。 在启动期间、由于 Vout 较低、senseFET 不会非常准确、因此电流限制水平将变低。

    此致、
    Arush