This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22948:通过0.8hz 的开漏信号控制负载开关

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433932/tps22948-control-load-switch-from-0-8hz-open-drain-signal

器件型号:TPS22948

工具与软件:

我们正在研究一个可穿戴设备项目、其中我们正在使用无线充电系统。 无线接收器 IC 采用 LTC4124封装。 现在我们希望通过此 CHRG 状态引脚控制此 TPS22948负载开关。 而不使用 MCU。 真正的问题是、此 CHRG 引脚具有4种可能状态。 我希望当 LTC4124从发送器接收电力时、负载开关应断开负载、以便使用整个发送器电流为电池充电。 并且一旦充电完成或发射器被移除、负载开关打开负载、这样电池能够为负载供电。 但我不知道如何利用该 CHRG 引脚来控制 TPS22948。  

因为当充电开始时、它以0.8Hz 的频率闪烁。 该信号是否足以断开负载开关? 充电结束时该引脚会被拉低、因此我想这种状态很容易控制。  

或者我必须添加一些外部电路以从这些 CHRG 引脚状态控制负载开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您必须使用一些外部电路来控制负载开关。 ON 引脚将需要恒定信号、这种闪烁类型输入将不可靠。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您建议使用哪种外部电路可以将这种低频信号转换为连续信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 您可以使用时钟和计数器或类似的东西。 我不是该领域的专家、因此我认为我不能告诉您最佳解决方案。

    另一种解决方案是使用电容器来设置此电荷信号、以便快速闪烁信号不会低于特定阈值、但缓慢闪烁信号会低于阈值。 这不是一个好的解决方案、但也是一种可能。

    我希望这对您有所帮助。 请随时与我分享您最终的解决方案。 您还能给我详细介绍一下终端应用吗? 我很好奇。  

    此致、
    Arush