This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:设置电子保险丝 TPS25961

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25961, LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432263/tps25961-setting-the-efuse-tps25961

器件型号:TPS25961
主题中讨论的其他器件: LM317M

工具与软件:

您好!

我对电子保险丝  TPS25961器件感兴趣、并想将其用于我拥有的9V 和12v 输出功率。 电源轨通过开关在9V 和12V 之间切换、因此电子保险丝必须能够承受高达12V 的电压。

我不需要欠压或过压保护、因此决定将 EN 引脚直接连接到 Vin、并将 VLO 引脚接地。 这种行为合适吗? 我应该放置100k 串联电阻器还是直接连接可以?

至于电流限制、我希望它能够与400mA 或至少350 mA 配合使用、但电阻器值位于表7.1中禁止的电阻器值。 我在147k 上为340mA 定居、但我希望将其交给400mA、这是可行的吗? 如何实现?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://imgur.com/fVwncz4


    这是我的最终电路。



    请检查并查看其是否按预期运行。 147k 用于340mA、我不需要任何欠压或过压保护、只需正常运行。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有相关新闻吗? 我真的很期待这件事继续进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    感谢您的耐心。 上星期我们有一些假期、因此、我们的反应出现延误。

    [报价用户 id="477925" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432263/tps25961-setting-the-efuse-tps25961/5492242 #5492242"]

    https://imgur.com/fVwncz4

    [报价]

    您能重塑原理图吗? 这样在打开此链接时不会加载原理图。 最好在此处粘贴原理图剪贴或在此处上传 PDF 文件。

    [报价 userid="477925" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432263/tps25961-setting-the-efuse-tps25961 ]我对电子 保险丝 TPS25961器件很感兴趣、并想将它用在我拥有的9V 和12v 输出功率上。 电源轨通过开关在9V 和12v 之间切换、因此电子保险丝必须能够承受高达12v 的电压。

    电子保险丝将处理该电压

    [quote userid="477925" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432263/tps25961-setting-the-efuse-tps25961我不需要欠压或过压保护、因此我决定将 EN 引脚直接连接到 Vin、并将 VLO 引脚接地。 这种行为合适吗? 我应该放置100k 串联电阻器还是可以直接连接?

    将 OVLO 连接到 GND 以禁用过压保护时不会出现问题。  

    将 EN 连接到 Vin 时、请使用350k Ω 电阻器上拉。

    [报价 userid="477925" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432263/tps25961-setting-the-efuse-tps25961 "]关于电流限制、我希望它能够与400mA 或至少350 mA 配合使用、但电阻值位于表7.1禁止的电阻值中。 我在147k 上为340mA 定居、但我希望将其交给400mA、这是可行的吗? 如何操作?

    是的、147k 应该是正确的、但请记住、此器件在最坏情况下具有+/-20%的电流限制精度。 您是否适合在您的应用中使用此方法?

    您可以选择表7-1中禁止的值、可能是较高的 R_on 值。 如果 R_ON 不是重要的考虑因素、您可以对此进行评估。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是更新图像链接: https://i.slow.pics/4DQ7F26E.png 或 https://slow.pics/4DQ7F26E/ 

    此处也会插入图像:

    注释:

    -我根据您的建议将 EN 引脚上拉电阻器更新为390k 而不是100k。

    - ILIM 电阻 R10现在为147k (对于340mA)或162k (对于308mA)。 我可以选择162k、因为这是我使用的值。

    -输入到设备是9V 或12v 根据所显示的 LM317M 电路被测试为工作正常。

    我的问题如下:

    电路现在是否完全正常?

    OVLO 直接接地、是否正常或必须使用电阻器?

    上述电路中提供了哪些保护?限制是什么? 我是指过压、欠压等...  

    4 -当超过100 -300 mA 电流时、该器件是否预计会变热? 如果是、那么放置一些散热过孔可以帮助散热?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将 OVLO 直接接地、是否可以或必须使用电阻器?

    是的、可以直接连接到 GND。

    在我的电路中、上述保护机制是什么以及限制是什么? 我是指过压、欠压等...  [报价]

    您将获得 UVP 和 OCP、SCP、输出压摆率控制。 (有关更多详细信息、请参阅产品说明书)

    此器件在超过-300 mA 电流时是否预计会变烫? 如果是这样、放置一些散热过孔有助于散热?

    稳态期间的功耗为 I^2*Ron、以 mW 为单位、但如果具有任何保护功能或在启动期间、器件将看到更高的功耗、因此最好使用散热过孔。  

    这是产品说明书提供的布局指南。

    此致、
    Arush

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于器件正常运行时的默认值、假设 OVLO 接地且 EN 通过390k 欧姆电阻器连接到输入电源... 值将为:

    过压阈值= 5.98v (典型值)。

    欠压锁定= 2.42V (典型值)。

    如果是、那么对于我的9V 和12v 电源... 它无法正确地开始? 因为它将具有大约6V 的过压、而输入始终为9V 或12V...

    因此、我需要做一个像 r1=162k 和 r2=12k -->这样的分压器、这样我就会得到16.414v 的过压值、这似乎是可以的、无论如何也不会达到。  

    因此、根据这一点、我需要使用390k 电阻器将 EN 引脚保持连接到 Vin、并在 VIN 与 OVLO 引脚之间放置一个分压器、其上电阻器值为162k、下电阻器值为12k。

    请检查并确认。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    您似乎是对的。 我在这里犯了一个错误。 通常、我们没有任何默认 OVLO 电平、但看起来在此器件中、我们具有默认 OVLO 阈值、该阈值在器件 OVLO 引脚连接到 GND 时激活。

    我很抱歉制造混乱。  

    [报价 userid="477925" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432263/tps25961-setting-the-efuse-tps25961/5495269 #5495269"]因此、根据这一说法、我需要使 EN 引脚与 Vin 保持390k 电阻连接、并在 VIN 与 OVLO 引脚之间放置一个分压器、其上电阻值为162k、下电阻值为12k。

    是的、看起来是正确的。 单独的 OVLO 电阻梯和 EN 上拉。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的啊,我怀疑你犯了一个错误,不要担心我们都这样做了。

    我已将其更改为为 EN 引脚使用3个串联的162k 电阻、将总共486k、远高于350k 的最低要求。

    我采用了第一个162k 电阻、并将其与12k 电阻配合使用来作为分压器、从而将该电阻连接到 OLVO 引脚。

    请查看图片: https://slow.pics/c/miVBLKcL 或 https://i.slow.pics/aRvQorhU.png

    请检查我的电阻器、并通知我是否正确。 使用此方法、我实现了与以前的配置相同的效果... 唯一的区别是我使用了162k 电阻值、而不是获得一个新值。

    一旦你确认这一点,我可以认为它解决了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    这不奏效。  

    在这种情况下、EN 仅为0.62V、低于所需的阈值。 最好使用单独的电阻梯和上拉电阻。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为从9V 到 EN 引脚的3个串联电阻器是可以的。 它们不以接地为基准、而是用作一个大电阻器。 它与您的第一张图纸不同、因为您参考了接地。

    最好选择是为 EN 获取一个单独的电阻、该电阻为390k、并为 OVLO 获取单独的分压器、该分压器为 R_top=162k、R_bot=12k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样应该起作用。

    我认为这一问题已经解决。 我正在关闭该主题。 您可以创建新主题或在此处回复任何后续问题。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    现在是更新后的原理图。

    上部162k 电阻器+下部12k 电阻器的分压器将提供大约16.38v 的过压。

    从输入端到 EN 的390k 电阻将使其始终启用。

    162k ILimit 电阻将使其产生308 mA 跳变电流。

    现在都正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、看起来不错。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    感谢您的帮助。 我将使用此电路。

    最后、我想知道一些有关该器件行为的最后情况:

    1-如果输入电源从9V 更改为12V (反之亦然)、我们前面针对 EN、UVLO、ILIM 设置点是否会发生变化?

    2-如果发生短路、它需要关闭电源然后再打开才能恢复、还是会自动重新启动?

    3 -如果发生短路且短路继续存在(过流而不仅仅是短路)... 器件会保持关闭状态吗? 是否会有任何损坏?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    1.请参阅产品说明书第7.3.1节

    2. 数据表 参考7.3.3.3

    3. 数据表 参见7.3.3.3

    此致、
    Arush