Thread 中讨论的其他器件:LM5155EVM-FLY、 LM5156
工具与软件:
嗨、大家好!
我的大学 基本上复制了 LM5155EVM-FLY。 我有原 EVM 板在这里,并使用我的变压器测试它,它工作正常,输出稳定的5V 到>3A。 但我们自己的设计似乎不稳定。 即使没有负载、输出电压也不会自行稳定、而是保持在5.6V 和5.2V 之间。但一旦我将负载增加到~Ω 10mA、它就会迅速降至4V 以下。 是否有人遇到过类似的问题? 靠近 IC 的补偿网络布置是否重要? 我应该重新计算它们的值吗? 还是其他问题?
提前感谢您提供任何建议!