主题中讨论的其他器件: TPS22950、LM5155、LM5156
工具与软件:
大家好、我想使用 LM5157、它通过初级侧调整减少器件数、输出电流为~1.5A-2A、输出电压为5.5-6V。 我希望将电隔离作为安全预防措施、同时还允许该隔离式基准上的数字信号与非隔离式基准上的高阻态输入之间的交互。 我有几个问题:
1) WebBench 不推荐特定的变压器、仅推荐绕组比。 使用 此器件的设计应用手册、我找到了以下目标规格:
- NS1:NP ~ 0.813匝数比(pri 与隔离输出)
- NS2:NP ~ 1.317匝数比(pri 与 AUX 电源)
- L PRIMARY ~4.7uH 至15uH
- ISAT 初级>3A
您能评论一下使用以下任何现货器件吗? 请注意以下事项、警告和建议:
- Wurth 750311342
- Wurth 750311567
- 脉冲电气 PAT6261.005NLT
2) 2)该器件是否有 TI TINA 或 SPICE 模型? 我在 E2E 上找到一篇2年的帖子、说该器件型号不存在、并且尚未找到其他有用的信息。
3) 3)关于 MCU 和器件在此反激式基准上的交互、例如非隔离系统地上的 MCU 数字输出向 连接到反激式隔离接地和输出电压的负载开关(例如 TPS22950)发送5V 使能信号。 我是否可以通过大电阻(例如499k Ω)将隔离式 GND 连接到非隔离式 GND 以保持正确的逻辑电平和隔离、避免基准漂移得太远(0V 至0V)? 我预计 GND 之间不会有很大的电流、因为所有相互作用都通过非常高的阻抗。 我尽量避免在设计中添加多个数字隔离器:光耦合器、电容式隔离器或 SiO2。 这里有什么强烈的建议吗?
谢谢你