This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:I2C 通信

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434424/bq76930-i2c-communication

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

尊敬的 TI 专家

 在 BQ76930上、可以使用任意的 USB 到 I2C 转换器(如 CJMCU-200 FT200XD USB 到 I2C 模块)读写寄存器。使用 TI 的软件、我只是避免购买 EV2300/EV2400调试器

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdin:

    则无法使用我们的 GUI。 但您可以开发自己的代码并通过 I2C 进行通信。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hernandez 先生

    先生、非常好理解、因此 bq769X0评估软件仅支持  EV2300/EV2400调试器工具(用于根据 I2C 协议读取/写入 IC 寄存器)、我看到了下面的弹出窗口

    如果正确、是时候购买 EV2300/EV2400工具调试器进行全面的分析了

    非常感谢您的讲解

    BR

    腹部