This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933的热关断温度(165℃)高于结温(150℃)

Guru**** 2523230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434426/tps62933-the-thermal-shutdown-temperature-165-of-tps62933-is-higher-than-the-junction-temperature-150

器件型号:TPS62933

工具与软件:

大家好、TI 团队

      我正在查看 TPS62933的数据表、我看到 TPS62033的热关断温度为165 ℃、但其最高结温为150 ℃。 如果组件温度超过结温但未达到热关断温度、那么在使用过程中它是否会损坏组件? TI 如何防止这种情况发生? 我正在查看 TPS62933的数据表、我看到 TPS62933的热关断温度为165 ℃、但其最大结温为150 ℃。如果组件温度超过结温但未达到热关断温度、在使用期间组件是否会损坏? TI 如何防止发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Bella 今天太棒了,明天她会给你反馈。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       好的,我会等你的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关断时的结温高于 Tj 的绝对最大值、因为在考虑到热关断迟滞(15 摄氏度)后、我们处于建议的工作区域范围内。 这意味着、在 Tj 等于150摄氏度之前、器件的性能始终如广告所示。 从150到165、器件不会发生灾难性故障、但性能会下降、并且在此范围内持续运行会对可靠性产生负面影响。 在 Tj = 165°C 时、器件将进行热关断、并且在温度下降30°C 之前不会开启

    希望这能有所帮助。 谢谢。

    奥罗拉