请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62933 工具与软件:
大家好、TI 团队
我正在查看 TPS62933的数据表、我看到 TPS62033的热关断温度为165 ℃、但其最高结温为150 ℃。 如果组件温度超过结温但未达到热关断温度、那么在使用过程中它是否会损坏组件? TI 如何防止这种情况发生? 我正在查看 TPS62933的数据表、我看到 TPS62933的热关断温度为165 ℃、但其最大结温为150 ℃。如果组件温度超过结温但未达到热关断温度、在使用期间组件是否会损坏? TI 如何防止发生这种情况?