This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287-Q1:TPS55287-Q1是否可用作 IBB

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55287-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434584/tps55287-q1-can-the-tps55287-q1-be-used-as-ibb

器件型号:TPS55287-Q1

工具与软件:

大家好、我想知道 TPS55287-Q1器件是否可用作 IBB、如果可以、在通过 I2C 进行配置时需要考虑哪些因素。

提前感谢您。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的咨询。

    不建议配置为 IBB、因为包括 SCL、SDA 和 EN 在内的信号引脚以 GND 引脚为基准、这些引脚将需要单独的电平转换电路。  

    建议将降压转换器配置为 IBB、并通过 FB 引脚调整输出电压。

    BRS、

    布莱斯