This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434344/tps55288-tps55288

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件:TPS55289

工具与软件:

您好!

我想使用此器件将24V 输入转换为0-15.5V 输出和0-3.5A 输出。
此器件只能生成 Vmin = 0.8V。  我如何获得0V 和0A 输出?

谢谢你。
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    如数据表所述、建议的最小输出电压为0.8V。 TI 不保证在 Vout=0.8V 以下运行。

    如果您想获得0V、则可以写入 OE=0、然后启用负载放电功能以获得0V。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、
    感谢您的答复。
    我将为我们的电源设计评估此器件。
    您是否有任何适合以下规格的参考设计:

    输入电压:24V
    输出电压范围:0 - 15.5V
    输出电流范围:0 - 3.5A (在整个电压范围内)。
    由微控制器对输出电压和输出电流进行数字控制。

    谢谢你。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    从理论上讲、在24Vin 时很难输出这样的输出电压、但无法保证运行。

    除了0V 输出电压外、TPS55289更适合。

    BRS、

    布莱斯