This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033-Q1:电源接通时输入和接地短路

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434103/tps61033-q1-input-and-ground-shorts-at-power-on

器件型号:TPS61033-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61033EVM

工具与软件:

您好!

我正在使用  TPS61033DRLR 将3V 至5V 的输入电压升压。 但是、当我向输入施加3V 电压时、我已经按照数据表的建议连接了电路。 输入引脚和接地引脚立即显示为短路、它会从我的直流电源中消耗巨大的电流。 看起来 SW 和 GND 引脚上的内部 MOSFET 突然熔断。 在这方面需要紧急帮助。

(Cin 和 Cout 均为10uF、16V)

我已多次重新检查连接、并且 已经放大了3个 IC。

谢谢!

Aleric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleric:

    您是使用 TPS61033EVM 进行测试、还是使用您自己的电路板? 如果您使用电路板进行测试、能否分享您的原理图、以便我们检查布局是否存在任何风险。 布局不良会减少 SW 和 GND 处的内部 FET 损坏。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan  

    感谢您的答复。 我实际上只是对我的直流电源没有负载的电路进行测试、以检查它是否可以提供所需的输出电压。

    因此、之前我的导线太长、现在我在接近 IC 的电容器和电阻器上进行调压后、我的输入不再短路、但现在无论我施加的输入电压是多少、我的输出电压始终为0。  

    我已经使用电线和跳线将此电路组装到通用电路板上、并尝试尽可能符合数据表中建议的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleric:

    我不确定如何使用电线和跳线设置通用板、但我们建议使用我们的标准 EVM 进行测试、或构建标准 PCB 进行测试、一些寄生电感或电阻可能会对我们的器件造成意外影响。

    此致、

    Nathan