This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM81033:TPSM81033

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM81033, TPS61033
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434579/tpsm81033-tpsm81033

器件型号:TPSM81033
主题中讨论的其他器件: TPS61033

工具与软件:

嗨、团队:

我们正处于新产品的开发阶段。 我们的最后期限很短、我们需要在2025年4月之前完成原型设计。

我对 TPSM81033设计感兴趣吗?


我需要8-10瓦的功耗。

什么时候会有 PCB 文档给他?

Тhanks 快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanislav:

    "8-10瓦"的功耗意味着它需要 TPMS81033以支持8-10瓦的输出功率? 遗憾的是、由于某些问题、我们会将谷值开关电流限制从5A 降至2A、因此对于最终版本、TPSM81033无法支持8-10瓦的功率。

    我们建议使用 TPS61033支持8-10瓦的功率、从而使用 Discreate IC 解决方案。

    此致、

    Nathan