This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:TPSM82903SISR:关于 EN 引脚的容差电压

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434648/tpsm82903-tpsm82903sisr-about-the-tolerance-voltage-of-en-pin

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

你(们)好

我一直在查看 TPSM82903SISR 的数据表、我对 EN 引脚的容差电压有疑问。
当为 VIN 引脚提供3.3V 电源时、如果 EN 引脚上拉至5V 以启用 TPSM82903SISR (VIH (1.03V))、
可以吗?

 ※  在数据表中 EN 引脚的绝对最大额定值为18V。  

TPSM82903采用 MicroSiPTM 封装且具有集成电感器的3A、3V 至17V、高效率、低 IQ 降压转换器模块数据表(修订版 B)

谢谢、此致

Chunli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    VIN =3.3V 和 EN =5V 都超过了器件的 UVLO。

    因此、它可以启用  TPSM82903SIISR。

    谢谢!

    Colin