This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A-Q1:栅极驱动电压

Guru**** 2508785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434543/uc2843a-q1-gate-drive-voltage

器件型号:UC2843A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

UCC2843A-Q1的数据表第8页没有 Vc 引脚。

该 Vc 是否在内部连接到 Vcc?  

在这种情况下、输出高电压可以与 Vcc 一样高?  

我计划连接 Vcc>15V、因此我想知道它是被内部钳制还是调节。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 Vcc=16V 至23V、是否会有任何问题?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vc 引脚不适用于8引脚器件。 Vc 引脚在内部连接到 VCC。 如果得出的功率耗散和温升正常、并且您的外部 MOSFET Vgs 正常、则 Vcc = 23V 是正常的。