This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92660:LED 驱动器建议

Guru**** 2501675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432575/tps92660-led-driver-recommendation

器件型号:TPS92660
主题中讨论的其他器件:TPS92561

工具与软件:

您好、

我在一个应用中需要为不同的 UV LED 灯串供电。 以下是规格要求。 您能帮助我提供有关 LED 驱动器和电路的建议吗? 欢迎提出任何建议。

规格:电压输出 96V~192V;电流0.005A~0.050A; (较高的 VF 通常较低的 IF)、控制 LED 强度。

谢谢。
Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    我们稍后会向您提供反馈。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Patrick 的更新。 我期待得到反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    很抱歉迟到了响应。

    我能否了解您的输入电压是多少? 您是否需要构建可适应96V - 192V 的所有输出电压范围和 0.005A - 0.050A 的输出电流范围的电路? 您需要哪种调光模式、模拟调光或 PWM 调光或其他模式?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    是、我需要输出电压范围为96-192V、电流范围必须介于0.005A 和0.05A 之间。 对于我们来说、最好使用模拟调光、因为这是一种模拟应用、任何噪声降低都是有益的。  输入电压为19V DC。  

    感谢您的答复。

    此致。
    Rene


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    TPS92561是一种可能的解决方案、如所示。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。  我将进一步研究 TPS92561。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    不用客气。

    我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven