This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:电流共享运行使用不同的 PVIN1和 PVIN2

Guru**** 2509465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65279

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431110/tps65279-current-sharing-operation-use-different-pvin1-and-pvin2

器件型号:TPS65279

工具与软件:

您好、TI:

    如果 TPS65279能够使用不同的 PVIN1和 PVIN2来在 shareModeOperation 中获得一个输出功率? 即‘s IT、PVIN1=5.2V、PVIN2=5V、Vout=4V、Iout=4A、Iout1=Iout2=2A。 就像这样:

我这么做的原因是 Vin1和 Vin2只能获得5-5.2V 2A 电流。 负载需要4V 4A。 我想使用 Vin1和 Vin2电源一起加载。 请告诉我是否有其他方法、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    通常、我们 建议将电流共享作为数据表中的图、并将 VIN 连接在一起。 理论上、使用5Vin1和5.2Vin2并不是不可能的、但我建议您可以通过 EVM 板查看电流共享是否理想值为2A + 2A。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如果在 电流共享运行时 buck1和 buck2将一起工作?为什么 buck1和 buck2可以共享电流?这是?内部每个通道都有电流值检测器以及 buck1和 buck2比较器的原因 在 I konw、许多多相直流/直流转换器都是用于电流共享的开环控制。 它们没有针对每个降压转换器的比较器。  TPS65279与其他  多相 DC/DC?不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    由于 TPS65279使用峰值电流模式控制方法、这两个降压转换器可并联在一起以提供大电流。 是的、器件内部有特殊的设计、例如电流检测器和比较器、以确保两个降压转换器的电流共享。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我还有一个问题。

      

    在数据表中、" 在电流共享模式下、buck1将被使用;"这意味着 buck2不起作用仅 buck1在电流共享模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    Buck1和 Buck 2都将运行。 在这里、我怀疑这意味着控制环路基于 Buck1。 但功率级包括 Buck1和 Buck2。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!