This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:LM5143A-Q1的电流处理能力

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, LM5137F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434488/lm5143a-q1-current-handling-capability-of-lm5143a-q1

器件型号:LM5143A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5137F-Q1

工具与软件:

尊敬的先生:

我想知道 LM5143A-Q1的电流处理能力。 它是否支持 Iout1= 5V@20A 和3.3V@20A 电流要求?

感谢您发送编修。 我期待您的答复。

此致、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    是的、这应该没有问题、当然取决于最高环境温度、空气流量等

    作为参考、请查看 LM5137F-Q1、这是一个与 LM5143A-Q1类似的控制器、因为它的 EVM 专为在20A、440kHz 的电流下提供5V 和3.3V 输出而设计。 请注意、这是40V FET。 根据您的最大输入电压、您可能需要60V 或80V 的 FET。

    此致、

    TIM