This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:PGOOD 引脚电流额定值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430913/lm5155-pgood-pin-current-rating

器件型号:LM5155

工具与软件:

您好!

您能否告知我是否有任何有关 LM5155 PGOOD 引脚电流额定值的信息? 数据表指出:"当 VPGOOD > VBIAS 时、最大灌电流限制为1mA、"但这意味着当 PGOOD 引脚处于活动状态时、灌电流限制为1mA。 据我所知、这与绝对额定值不同。

问题的背景是、使用当前设计、关于5mA 可能会流向 PGOOD 引脚、我想知道这是否会成为问题。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的咨询。

    请给我一些时间来研究这个问题。

    我会回到你身边,直到一个星期结束。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    您今天能回答吗? 我期待收到您的回复。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    当 PG 被拉至低电平时、PGOOD 是否会灌入5mA?

    你能展示一个图吗? 我不知道我是否很好地理解你。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    抱歉、我的电路图没有、需要咨询客户。
    但是、客户想了解的是 PGOOD 端子的额定电流信息。 似乎当前设计允许5 mA 流经 PGOOD。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请检查客户的情况。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我将分享 PGOOD 的电路图。 我期待您的评论。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    在这种情况下、PGOOD 始终小于 Vbias。

    当 PGOOD 拉至低电平时、PGOOD 将灌入18V/4.7K=PGOOD 3.8mA。 我认为这在本案中仍然可以接受。

    但我对 RT 配置感到困惑、您能告诉我此配置的用途是什么吗?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Feng:

    客户正在考虑一种在检测到异常(FB 引脚电压超过 VUVTH)时激活 PGOOD (Hi-Z 状态)的方法、以减小流出 RT 引脚的电流并降低开关频率(停止 GATE 输出)。

    在稳态运行期间、RT 引脚短接至 AGND、所以不认为会有任何问题、但我想知道是否有任何时候 PGOOD 引脚变为 Hi-Z 的序列除 FB 引脚电压之外。 此外、是否存在此类使用会导致问题的任何问题?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这 不是典型的应用、我无法预测器件在这种情况下的行为。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    好的、我会做一个彻底的检查、但我有一个问题。 数据表说明、要使 PGOOD 引脚进入 Hi-Z、必须满足以下条件:
    -FB 引脚电压>反馈欠压阈值(VUVTH)
    –VCC 引脚电压> VCC UVLO 阈值
    -UVLO/EN 引脚电压> EN 阈值

    PGOOD 引脚是否仅在满足上述三个条件时转至 Hi-Z? 我想知道当 PGOOD 引脚转至 Hi-Z 时是否存在任何其他时间或条件。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请为此主题创建新主题帖。

    此致、

    Feng