This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:使用 TPSM82903SISR 输出3.3V 电压时、约为最小电压 VIN

Guru**** 2382840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434523/tpsm82903-about-the-minimum-voltage-vin-when-outputing-3-3v-of-using-tpsm82903sisr

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

你(们)好

我一直在查看 TPSM82903SISR 的数据表、

我对 VIN 处确保目标输出电压 VOUT 为3.3V (1A)所需的最小电压有疑问。

我在数据表中找不到答案。

TPSM82903采用 MicroSiPTM 封装且具有集成电感器的3A、3V 至17V、高效率、低 IQ 降压转换器模块数据表(修订版 B)

谢谢、此致

Chunli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    该器件可以在100%占空比下工作、对于最小 VIN、您可以参阅以下说明:

    谢谢!

    Colin