This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79631主 ADC 问题

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432438/bq79631-main-adc-problem

器件型号:BQ79631-Q1

工具与软件:

我们正在使用 BQ79631开发一个项目、我们想使用主 ADC。 问题是:一些信息相互矛盾。
首先、在本文档中、SLUSEC2A、第8页 、"VSN、至 AVSS、其中 n = 3至16"范围最小值"3V..5V"、
和"VSN - VSN-1、其中 n = 2至16"范围最小值.max "-1V..5V"。
slucc3中:BQ79631EVM 评估模块第19页。 示例:VC5 (引脚 VS5)处于5V (TSREF)上、VC6 (引脚 VS6)通过分压器连接到 Link Plus、因此最大值为5V+4V=9V。
VC7 (引脚 VS7)低于 TSREF、这意味着 VS7-VS6 =-4V。
也就是说、VCC6高于5V、VS7-VS6低于-1V。

我的问题是:使用 BQ79631主 ADC (以及 AUX)通道的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gergely、

    一般来说、数据表应提供最准确的信息。 如果您需要遵循数据表 (SLUSEC2A)中典型应用的示例。 您是否已查看此部分?

    此致、

    阿卜杜勒