This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:+/-2.5V

Guru**** 2500535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434826/tps65131-q1--2-5v

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:LM27762TPS65131

工具与软件:

大约20 -30mA 的低电流下、我们需要+/- 2.5V。

此 IC 是否支持+2.5V? 我注意到最小 VPOS 为3.2V。

此外、在这个水平下、效率看起来非常低。 您能推荐任何能在如此低的电压下提供+/-2.5V 高效率的替代产品或 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhinu、

    正如您正确提到的、VPOS 需要比 Vin 高0.5V。 由于 Vin_min 为2.7V、因此 VPOS 最小为3.2V。

    对于该应用、我建议查看我们的 LM27762DSSR、这可能是一个不错的选择。 为了提高效率、最好使用较小的 Vdo (Vo-Vin)、如果 PSRR 和负载瞬态响应很重要、则需要提高 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,弗兰克!  我们将订购几个  LM27762  评估板对其进行评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinu:

    是的、您可以直接使用 TPS65131来生成-2.5V、但正如 Frank 提到的、+2.5V 也需要 LDO。

    BR

    Patrick