主题中讨论的其他器件:BQ79600EVM
工具与软件:
您好!
我们的设置是 LaunchXL2-TMS 570LS12 /BQ 79600 EVM/BQ 79731. 测量。 在" bq79731_sample_code-BQ79731_Branch_031822.zip "、我们根本没有观察到它的功能性。
我们的问题:
- 在"include\"中 bq797xx.h "、该怎么做 SPI_COMM 和 79600_bridge 如何进行配置? 是否为通信采用 UART。 BQ79600、CAN 的接口 SPI_COMM 定义为 false、while 79600_bridge 仍然为真?
- 在 SPI_COMM 被配置为 false、我们观察到:
启动程序
BAD CRC
BAD CRC
BAD CRC
BAD CRC
BAD CRC
BAD CRC
BAD CRC
BAD CRC
BAD CRC
BAD CRC
错误:ResetAllFaults bWriteType 不正确
################################################################## start########################################################################################################################
BAD CRC
电路板2:VF2 = 0.000000 VF1 = 0.000000 CP = 0.000000 RSVD = 0.000000电流1 = 0.000000 CURRENT2 = 0.000000 OC1 = 0.000000 OC2 = 0.000000 RSVD = 0.000000 GPIO1 = 0.000000 GPIO2 = 0.000000 GPIO2 = 0.000000 GPIO3 = 0.000000 GPIO4 = 0.000000 GPIO5 = 0.000000 GPIO6 = 0.000000 GPIO7 = 0.000000 GPIO12 = 0.000000 GPIO13 = 0.000000 GPIO11 = 0.000000 GPIO11 = 0.000000 GPIO15 = 0.000000 GPIO10 = 0.000000 GPIO11 = 0.000000 GPIO11 = 0.000000 GPIO11 = 0.000000 GPIO10 = 0.000000
电路板1:VF2 = 0.000000 VF1 = 0.000000 CP = 0.000000 RSVD = 0.000000电流1 = 0.000000 CURRENT2 = 0.000000 OC1 = 0.000000 OC2 = 0.000000 RSVD = 0.000000 GPIO1 = 0.000000 GPIO2 = 0.000000 GPIO2 = 0.000000 GPIO3 = 0.000000 GPIO4 = 0.000000 GPIO5 = 0.000000 GPIO6 = 0.000000 GPIO7 = 0.000000 GPIO12 = 0.000000 GPIO13 = 0.000000 GPIO11 = 0.000000 GPIO11 = 0.000000 GPIO15 = 0.000000 GPIO11 = 0.000000 GPIO11 = 0.000000 GPIO10 = 0.000000 GPIO11 = 0.000000 GPIO11 = 0.000000
BAD CRC
故障摘要 val 为0x0和0x0
故障摘要:过流故障:0 ADC/CC 故障:0系统故障:0
故障摘要:OTP 故障:0通信故障:0电源故障:0
故障摘要 val 为0x0和0x0
故障摘要:过流故障:0 ADC/CC 故障:0系统故障:0
故障摘要:OTP 故障:0通信故障:0电源故障:0
BAD CRC
栈开发 ID 0的 Dev_Stat 2 val 为0x0
########################################################################## END######################################################################################################
- 在 SPI_COMM 配置为 true 后、代码会停留在:
另外、请注意以下几点:
- 阻抗 79731. 根据用户手册、为上述测试移除了 EVM 板跳线15。
- 使用时 TI GUI (BQ797XX、v2.0.4)、其中 BQ79600evm 和 BQ79731evm 通过 IsoUART 连接、 正确 在 GUI 上观察到测量值。
请提供建议。 谢谢你。
John