This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:能否使用 USB-TO-GPIO2访问 TPS6508640?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, USB2ANY, UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434499/tps650864-can-i-access-the-tps6508640-with-usb-to-gpio2

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:USB-TO-GPIO2USB2ANYUCD3138

工具与软件:

大家好、我们使用 TPS6508640开发了定制电路板。
我们有 USB-TO-GPIO2、但没有 USB2ANY
我们将在电路板上准备一个10引脚 I2C 连接器
我是否可以通过 USB-TO-GPIO2访问 TPS6508640?
我可以使用 Fusion Digital Power Studio 软件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的高士山、  

    我认为 Fusion Digital Power Studio 软件仅支持 UCD3138系列和相关 PMBus 器件。 它不能支持 TPS6508640。
    它不用于识别此零件。

    TI 用于与 PMIC 器件交互的软件是 集成电源 GUI (IPG-UI).
    很遗憾、该软件仅与 USB2ANY 适配器兼容、不能与 USB-TOGPIO2配合使用。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah - San
    我理解。
    我想准备一个 USB2ANY 用于电路板调试。
    感谢您的支持!!