This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983EVM:页面中似乎缺少 PGND 和 GND 的连接...

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432970/tps25983evm-connection-of-pgnd-to-gnd-seemingly-missing-from-artwork

器件型号:TPS25983EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25983

工具与软件:

您好!

我计划在即将推出的设计中使用 TPS25983、并查看评估(EVAL)电路板、以获取布局和布线的良好示例。 但是、我似乎无法在页面上找到 GND 和 PGND 之间的连接。 原理图中清楚地区分了两者、但在实际电路板上却看不到两者之间的联系。

是否有一些层缺少用户指南(图中显示了顶层和底层、但有一些内层未显示?

是否可以获得此 EVM 板的实际光绘数据?

感谢您的帮助。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    如果这样做有帮助、请告诉我。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304521/tps25983evm-internal-layer-of-pcb

    我已向您发送 E2E 朋友申请。 我可以在那里共享一些文件。 请接受请求。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    很难从回复中的图形中看出-它们不是特别清楚。 我已接受您朋友的请求("您好、朋友!!") 如果您能提供 PCB 内层的实际光绘文件或更高分辨率的图像(EVM 用户手册中的顶层和底层相当清晰)、将不胜感激。

    感谢您代表我对此进行调查。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我要结束该主题帖。 如果没有其他问题、请单击 Resolved (已解决)。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    不幸的是、我的问题没有得到答复。 建议主题中的图像不能充分说明 EVM 的连接性。