This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37:一种简单的交流电压检测方法。

Guru**** 2504555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434607/tps37-a-simple-ac-voltage-detection-way

器件型号:TPS37

工具与软件:

嗨、团队:

我在这里找到了一些适用于交流电压检测的应用。
我的客户希望检测是否存在交流电压。 您是否有一种检测交流电压的简单方法?

VAC = 480V  

www.ti.com/.../slvaf53.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    鉴于您只想检测交流电压是否存在、我认为配备可调外部电阻器的简单单路比较器器件(例如  与直流整流电压配对的 TPS3842A011DRLRQ1)就足够了。 您是否具有您想知道交流电压是开启还是关闭的特定阈值电压? 下面是一个实现示例:

    谢谢!
    约书亚