This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:关于降压 IC 的 VCC 稳压器电压

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434656/lm3409-regarding-the-vcc-regulator-voltage-for-the-buck-ic

器件型号:LM3409

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

 

我希望这封邮件能让您满意。

 

我们将对使用 LM3409Q1 IC 的设计进行最坏情况电路分析(WCCA)、您能否为 我们提供有关 VCC 稳压器的指导?

处于什么输入电压时、 LM3409Q1 IC 内的 VCC 稳压器开始 调节电压   

 此信息对于我们的 WCCA 评估至关重要。

 

我们感谢您的支持、并期待您的见解。

此致、

Gottapu lithesh

工程师

LTTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gottapu:

    VCC 稳压器通常在 VIN = 6V 时开始调节

    谢谢!
    Jaron