This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:充电电流振荡以及高侧开关栅极信号丢失

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433619/bq25756e-charging-current-oscillation-and-loosing-high-side-switch-gate-signal

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件:BQ25756TPS25751

工具与软件:

尊敬的 TI:

我仍在测试此电路、但我想看看您是否发现了明显的现象。 我正在从 TPS25751控制 BQ25756、目前似乎使用了外部电阻器的充电电流限制、而不是我在 tps25751配置文件中配置的电阻器。 可能一些其他配置未正确发送到 BQ25756。

我看到电池上存在振荡电流、而不是预期的恒流充电。 (在某些情况下、它有时是恒定的)

我已经使用不同的设定点测试了充电:

5V 0.5A ->振荡、1.8A 平坦区0.5A rms 到电池

9V 0.5A ->振荡、1.8A 平坦区0.5A rms 到电池

9V 2A ->恒流2A rms

15V 2A -> 在1.8A 平坦区2A rms 至电池电流下振荡 (但有时也会看到恒定电流)

20V 2A -> 振荡、1.8A 平坦区域2A rms 至电池

我注意到以下几点:

  • 振荡时、1.8A 时始终存在平坦区 (我的配置二进制文件中是否存在限制-由 TPS25751控制)
  • 当电流开始下降时、我们会看到 HS 栅极上缺少一些脉冲、而 SW 代码上存在怪异的压降)
  • 电池和 Vac 电压振荡

以下几个波形显示了这些问题:  

9V 0.5A HS 栅极电压不上升(顶部的全视图、底部的放大图)

另一个示例在20V 2A 时、我们看到 HIDRv1处电压的演变

最后是 Vac 和 Vbat 电压20V 2A 的振荡

感谢您提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以补充一点、当出现振荡时始终存在的1.8A 平坦区、平坦区的长度始终相同、即20us。

    我似乎达到了一个限值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里没有1.8A 平坦区、这是我的测量仪器的一个限制、这里是更新后的电流波形

    充电电流的15V USB 2A 设定点

     充电电流的9V USB 2A 设定点

    使用3A 设定点、我能够看到恒定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S é bastien、

    感谢您提供详细的测试波形。 我对您的测试设置有一些问题:

    • 您在使用什么作为电池和输入电源?
    • 您是否看到充电器的电压输入(VAC)有任何振荡?
    • 您使用的是 EVM 还是定制 PCB?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回答、我真的需要一些帮助。

    • 我想让它在笔记本电脑 USB 电源和锂聚合物电池的15V 输入电压下工作(2s1P 7.4V)
    • 交流振荡大约为200mV pkpk、当电流振荡时、上面有一个显示交流振荡的波形
    • 我使用的是定制 PCB、这里是原理图的详细信息:  

    在600kHz 下工作、使用2.2uH 电感器。

    专为电池最坏情况下的反向模式60W 和10A 放电而设计

    还可进行2A 电池充电(我现在尝试进行测试)

    示意图:  

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2024_2D00_11_2D00_06-09_5F00_22_5F00_14.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或许找到了可以解释一些问题的东西、用于控制 BQ25756的 TPS25751似乎能够启用充电、因此我的印象是 I2C 通信正常工作、但我的所有电流设置点都不起作用、而是使用由外部电阻器设置的限制。  

    我刚才发现 BQ25756E 与 BQ25756具有相同的 I2C 地址。 TPS25751似乎仅可与 BQ25756配合使用。 我不确定是否介绍了振荡、但我会尝试使用 BQ25756。  

    如果您看到我的设计方面的东西、请先告诉我。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:更改 BQ25756而不是 BQ25756E 可为我解决该问题。 E 版本具有不同的 I2C 地址、TPS25751目前不支持该地址。