This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:以20kHz 的频率运行 I2C

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434850/bq27z746-running-i2c-at-20-khz

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

尊敬的 TI:

对于我们的应用、我们的电池将在具有很高电气噪声的环境中运行。 这需要对通信线路进行大量滤波。

我们需要以20kHz 的频率运行 I2C 时钟... 假设我们将 BQ 配置为最大100kHz 运行、那么在20kHz 下它无法正常工作是否有任何原因?

提前感谢大家、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    建议在100kHz 或400kHz 下运行 I2C、因为这是监测计的规格。  

    此致、  

    Robert。