This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:电流校准

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434704/bq40z50-r2-current-calibration

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

  关于大规模生产的电流校准、有必要对充电和放电进行电流校准。

  要么只有一个就足够了? 如果只有一种情况正常、我们应该执行充电电流校准还是放电电流校准?

  请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    电流校准只需在已知电流下执行一次、我们建议使用1A 至2A 的电流。

    此致、

    Anthony