This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:学习周期结束

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434483/bq40z50-end-of-the-learning-cycle

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

您好!

在通过电池完成学习周期(SLUA848–2018年6月)时、所有步骤均已正确完成。

在最后一步(4.2.6)中、LStatus()和 Update Status 更新为0x06。 但 LStatus()从未更新为0x0E。

我是按照第6段"结论"中的规定进行的-另一个充电-休息-放电-休息周期。

充电和张弛后、LStatus ()更新为0x14、Update Status 更新为0x0E。

然后,在完全放电和放松之后,一切都保持不变。  LStatus()未更新为0x0E。

请告诉我、培训周期是否已完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、如果 UpdateStatus()已更新为0x0E、则学习周期已完成。

    此致、

    Anthony