This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:技术问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433842/bq40z80-technical-question

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

您好!

我想使用 BQ40Z80作为两节电池组的平衡器和电量监测计。

对于一节或多节电池的反向插入/连接、是否有任何保护措施

在这种情况下、电池或组件是否会损坏(充电器是否已连接)?

数据表仅提及充电器本身反向连接的情况。

顺便说一下-在数据表第9.2.2.4.3节中、它指出 Q4旨在保护 Q3、但根据第26页的图纸、我认为 Q5保护 Q4、我是否正确?

此致

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:

    我认为反向连接的电池没有专门的保护。 如果施加到电压检测引脚上的电压超过绝对最大额定值、则可能会损坏器件。

    Unknown 说:
    顺便说一下-在数据表第9.2.2.4.3节中、它说 Q4旨在保护 Q3、但根据第26页的图纸、我认为 Q5保护 Q4、我对吗?

    请允许我们确认这一点。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您是否有任何想法、如果电池倒置插入、如何进行保护?
    是否有可能获得 EVM 卡(用于 Altium)的 PCB 设计文件以便我能正确编辑而不出错?
    您能否对 EVM 卡进行实验、以反向连接一节或所有电池?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:

    如果电池倒置插入、您有什么想法吗?

    我相信可以使用反极性保护电路、但我认为我们目前没有任何采用该电路和 bq40z80的参考设计。

    是否可以获取 EVM 卡(适用于 Altium)的 PCB 设计文件、以便我能够正确编辑而不出错?

    由于这些文件位于内部、因此我不能共享这些文件、但是可以在 bq40z50 EVM 用户指南中找到它们的图像。

    您能否对 EVM 卡进行实验并反向连接一节或所有电池?

    由于没有足够的电压到达器件的 BAT 引脚、电量监测计将不会开启。

    此致、

    Anthony