This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:高静态电流消耗

Guru**** 2525990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432937/bq51050b-high-quiescent-current-draw

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

你好

我们正在测试一款采用 BQ51050B Qi 充电器的新产品。

我们 ~看到的问题是、该器件在待机模式下消耗的静态电流为33 μ A、远高于数据表中规定的12 μ A 20uA。 我们能够确定功耗、因为我们将一根零欧姆跳线连接到 BAT 引脚、并 使用该跳线在电路内和电路外测量静态电流。

什么原因可能导致这种额外的电流消耗?

由于器件需要长时间睡眠、因此我们需要尽可能多地消除消耗。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    您是否有一个我可以回顾的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

     原理图设计。

     移除了 R112、以确定不存在电路电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    hang xie 说:
    什么原因会导致额外的电流消耗?

    额外的电流源于 EN2上的10k 电阻器 R100。  它具有一个300k 的内部下拉电阻器。