This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742输出电压5.2V 具有过冲

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434428/ucc28742-ucc28742-output-voltage-5-2v-has-overshoot

器件型号:UCC28742

工具与软件:

您好!

当 我使用 UCC28742输出5.2V (主反馈)时、15V 和24V、5.2V 具有过冲。 最大电压约为5.8V、超过10%。  一开始开关频率比较高、应该如何调节面积?

CH1 -黄色是5.2V 输出电压

CH2-BLUE 是 MOSFET 的 VDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电容可能太小。   需要调整它的大小、以处理大信号瞬变。

    您可以使用以下公式适当确定 Cout 的大小。  我会使用 1ms 的 dt 和300ms 的 dv/dt。

    COUT = dt/(dv*Iout)

    另一个可能有帮助的措施是检查电压环路、以确保其在大约2kHz 至5kHz 的频率交叉。  

    如果交叉频率低于2至5kHz、您可以将交叉频率增加到2至5kHz。  这也将减少过冲。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、