This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:为什么不能更新 BQ34Z100-R2的 FCC? 设置是否有问题?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432771/bq34z100evm-why-can-t-the-fcc-of-bq34z100-r2-be-updated-is-there-something-wrong-with-the-settings

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2BQ34Z100

工具与软件:

为什么无法更新 BQ34Z100-R2的 FCC? 设置是否有问题?

我的电池组是16节串联电池、2节并联电池、使用 ANR26650M1B 电池。

电池充电电压:3.6V

电池充电电流:5A

随附的是配置文件和放电记录。

e2e.ti.com/.../BQ34z100_2D00_R2_5F00_20241101.gg.csve2e.ti.com/.../bq34z100_5F00_v2_5F00_02_5F00_00_5F00_31_5F00_20241101.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这个问题、请允许我某个时间。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。
    我反复充放电两三次、问题仍未解决。
    如果这个问题不能解决、我会改用其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanchi:

    我进行了检查、但是您尚未完成学习循环。 您应该首先完成学习周期。 本文档介绍了该过程: https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrian。ć

    感谢您的答复。

    我来试一下。

    但是、我想问一下设置是否有任何问题?

    因为我还尝试了导入这些模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这只是 ChemID、您仍需要执行学习循环并相应地配置参数。

    此致、

    Diego