Thread 中讨论的其他器件: TPS2117、
工具与软件:
您好!
我已经使用 tps564247降压稳压器(用于3.3V 和5V)完成了一个设计... 以及 tps2117电源开关 IC。
我的最大电流消耗为2A、完全符合规格要求、但我需要知道这两个器件是否会提供短路保护。
这意味着如果电流超过额定4安培、而最重要的是发生短路... 会发生什么情况?
我知道存在热关断、但是否足以防止发生短路? 请详细回答我。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我已经使用 tps564247降压稳压器(用于3.3V 和5V)完成了一个设计... 以及 tps2117电源开关 IC。
我的最大电流消耗为2A、完全符合规格要求、但我需要知道这两个器件是否会提供短路保护。
这意味着如果电流超过额定4安培、而最重要的是发生短路... 会发生什么情况?
我知道存在热关断、但是否足以防止发生短路? 请详细回答我。
谢谢
尊敬的 Shipeng:
那么、当发生短路时、器件会立即关闭而不会对其造成伤害、或者发生任何其他情况? 我阅读了该部分、但我想它是针对过流的、而不是短路的。 它们最初都是相同的、但短路比过载电流大得多。
您能否使用开发板验证行为? 我的意思是要定期运行它、将输出电压引脚短接至地并检查行为。 我高度赞赏这一点。
tps2117呢? 因为这一个非常重要、因为我把它放在降压稳压器后面、以便选择所需的输出。 我也需要该 IC、以便针对短路情况提供某种保护。 请在此处链接该 IC 的专家进行回答。
但总的来说、由于降压稳压器早于此 tps2117 IC。 发生短路时、在任何高电流达到 tps2117 IC 之前、降压器件是否会关断? 我真的很喜欢 tps2117有自己的保护。
谢谢!
您好!
我看到了这些数字、但我对它们有一些疑问。
在图8-20中、我看到紫色开关波在高电流(短路)情况下仍在发生、然后它会停止。 我的理解是、根据图、当发生短路大约300us 时、开关的行为发生变化、然后在这短暂的300us 后、开关停止、输出电压也停止至0V。 但在切换存在期间、输出电压为0伏。
我的理解是否正确? 请向我解释情况、以便我能更好地理解。
此外、我不了解图8-21及其作用。 请向我解释一下。
短路结束时、电压和电流是恢复正常运行、还是需要先断电后再上电?
谢谢!
您好!
因此、是的、6安培是限制。 它需要大约30us 来检测短路并关闭、正如我在图8-20中看到的那样。
在我的设计中、有一个5V 的降压转换器直接连接到输出引脚、我需要它在达到6安培左右后关断。
同一个5V 电压轨进入 tps2117、然后从该电压轨到输出电压。 这是一个问题... 由于 tps2117不能承受超过4安培的电流、因此必须停止电流。
这里的 tps2117支持建议我在 tps2117之前和降压输出电容器之后使用电子保险丝。
我得到的电子保险丝是 TPS259533、校准为在3.7安培时关断、因此我想它会在达到4安培之前关断进入 tps2117的电流。 而同时不影响直接进入输出引脚的5V 电压的电流。
你认为还有什么危险我需要担心吗?
您好!
是的、谢谢、我已经验证过。
但是、当您使用此稳压器将2个电源轨短接在一起时会发生什么情况。 例如3.3V 和5V? 如果我将另一个9V 或12V 等电压轨但使用线性稳压器短接到该开关输出会怎么样? 它是否也会进入断续模式或什么保护?
我还有一件事:现在、在新设计中、直流偏置电压为3.3V 后的总电容约为116uF、它包括:
3x22u 1206 X5R
6x10u 0805 X5R
1x4.7u 电气 缓冲电容器、具有低功能和高 ESR。
1x22uF Panasonic 聚合物35SVPF22M
1x100nF 0402
我有150pF FF 电容器和1.5uH 主电感器。
我尝试将公式4中的 fp 计算为1/[2*PI* sqrt (L*C)]= 1/[2*PI*sqrt (1.5x10^-6 * 116x10 ^-6]>、结果是 fp=914。 以 kHz 为单位呢? 这种行为合适吗?
以前电路在没有松下电容器的情况下工作正常、但我想添加它、看看它是否可以提供更多帮助、不是必需的、但最好有。
这个电容值合适吗?
谢谢
您好!
我们将等待解答、因为我要发送原型 PCB 订单、并需要确保它可以正常工作。
我挂了一个蹩脚的33uF elec. 电容器连接到5V 输出、但它没有显示任何缺点、但该电容器有点高 ESR 不良质量。 该聚合物为22uF 35mOhm 优质。
我可以等待星期一,但至少请告诉我,其中的公式,知道它是不是稳定的。 我在 eq 尝试了一下。 4以上、但未达到上一个主题中显示的相同结果(使用不同的上限)。 \
你将回复星期一?
谢谢
您好!
公式是否正确。 结果为12kHz、数据表建议该极点位于大约30kHz 处。 那么、对于我们的12kHz 结果、它是如何实现的? 我的意思是、根据数据表信息、它是优点还是缺点? 请注意、我也使用150pF CFF、这会有所帮助。
今晚我将安装 TINA 并尝试进行仿真、但请告诉我必须选择哪种类型的仿真以及如何查看结果。 我认为我需要将交流电源放置在器件的反馈引脚上、对吗?
如果您有此器件的仿真文件、请将其发送到此处、我将进行必要的调整。
谢谢
您好!
您建议的最大电容为100uF、我实际放了大约16uF。 这会有多大的差异?
我有一个工作设计、我添加了一个33uF、工作得很好。 但是、该33uF 是不良的电解电容器、不是低 ESR 聚合物。
我可以添加更多的陶瓷电容器、使其等于额外的聚合物并查看结果。 但我只有一个示波器(无波特图)以及我的常规应用+直流负载。 之前、我使用这些设备对其进行了测试、即使在4安培时也能获得非常好的清洁导轨。
因此、如果新增加的电容获得相同的最终结果、可以认为没问题吗? 我的意思是、不进行波特图。
您提到了使用 Cff、我实际上在推荐范围内使用了150pF。 如果我稍微超过100uF 的限值、Cff 是否足够? 比如、在所有情况下、如果我放置一个更大的 Cff (如220pF)、会发生什么糟糕的事情?
很抱歉一直在向您提问、但我真的很喜欢这是我的最终工作原型。
谢谢!
您好!
我今天会试一下、但我注意到尽管有一台功能强大的计算机、但仿真速度非常慢。 我必须留出100毫秒的时间才能看到最终的3.3V 结果、因为它需要大约50ms 才能到达它。 这是否正常?
是否有可以改善仿真设置的提示?
此外、正如我告诉过您的、我注意到纹波不小、您得到的结果是否相同? 如果可能、我想获取您的仿真文件。
同时、我会在目前工作的板上焊接更多电容器、看看会发生什么情况... 我可以焊接2x22u 1206额外的电容器。
但是、我的应用没有任何负载瞬态... 只是永久常规加载。 如果是、那么您认为在稳定性方面不会发生任何错误?
您好!
我将再次尝试对其进行仿真、看看这次通过小幅调整是否效果更好。 我无论如何都不知道如何提高速度或将初始充电放入电容器中。
在我完成此会话的仿真后、我将立即向您发送我的仿真文件。
无论如何、我尝试添加该电容器的2个: https://product.samsungsem.com/mlcc/CL32B226KAJNNN.do
已经在工作的设计中... 一点都不坏、我尝试在直流负载上运行它、使负载快速移动、但仍然没有问题。 我把它连接到我的最后一个目标器件、运行得非常好。
该电容器为1210 22uF X5R、在5V 直流偏置下约为17.5uF、这意味着其中2个电容器为35uF、远高于我添加的22uF Panasonic 聚合物电容器。
我想它会没问题、对吧?
____
更多信息:
我的电容器实际数据如下:
CL21A106KAYNNNE
10uF 0805 X5R
7uF @ 3.3V
5.1uF @ 5V
1.5uF @ 15V
CL31A226KAHNNNE
22uF 1206 X5R
17.5uF @ 3.3V
13.65uF @ 5V
4.4uF @ 15V
对于3.3V 电源轨、我具有6x10u + 3x22u、这意味着直流偏置:6x7 + 3x17.5 = 94.5u + 4.7u elec (阻尼+ 22uF 聚合物= 122.1u)总电容。
对于5V 电压轨、我具有6x10u + 3x22u、这意味着直流偏置:6x5.1 + 3x13.65 = 71.55u + 4.7u 电气阻尼+ 22uF 聚合物= 98.25u 总电容。
今天的测试是在5V 轨上,有71.55u 陶瓷+ 10U 电气达明(将被替换为4.7)= 81.55u -->我现在添加35U ->= 116.55u 并且仍然稳定,没有问题。
你认为在所有这些测试之后这种方式是好的吗? 像几乎117u 是稳定今天,所以额外的5U 不会是坏的... 更不用说那里有150p CFF 了。
谢谢
你好
SIM 文件: https://filebin.net/trmnuck9ly3skjvh
经过数小时后、测试完成、结果如您所见:
同样的高纹波。
我注意到仿真结果文件大小是25 GB 这是疯狂的!!