This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2950:功率/温度相关曲线

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434544/lp2950-power-temperature-related-curve

器件型号:LP2950

工具与软件:

嗨、团队:

LP2950CDT-3.3/NOPB、用于24V 至3.3V 的电压。

填写 ECSQ 的大小调节过程时、我们需要填写降额曲线、额定功率、降额开始的温度和最大降额的百分比(如下面的图1中的红色所示、下一行是电阻材料的内容、额定功率为0.063W、降额从70℃ 开始、在155℃ 下降为0、如下面的图2所示)。

在数据表中、仅能找到下方图3所示的曲线、没有功率/温度相关曲线。 您能否提供相关值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lilian、

    LDO 的特性比电阻器更复杂、因此我不能提供降额开始时的温度等数字、因为温度依赖性不是线性的、并且无论如何也不会完全"降额"。 请参阅下面的图5。

    额定功率不是恒定值(或者更准确地说、没有额定功率)、具体取决于所使用的封装及其散热特性和电路板布局布线(散热)。 唯一的要求就是结温不超过最大额定工作结温125C。 我们所能做的就是使用热指标(尤其是 RθJA)、工作结温范围以及在给定最大输入电压、最小输出电压和最大负载电流下的最大可能功率耗散构建一个绘图。 该器件在指定工作区域内可实现的最大功率耗散为(30V - 3V)* 100mA = 2.7W、器件可在-40°C 至125°C 的温度范围内工作、RθJA = 51.3C/W、根据这些信息、最大功率曲线如下所示。 弯头的计算公式为125C - 51.3C/W * 2.7W =-13.5C。

    至于最大降额百分比、我想您要找的是在负载电流范围内的输出电压规格和在整个温度范围内的线路调节规格。 输出电压规格为2.4%、线路稳压器规格为0.2%、总体容差为2.6%。  

    此致、

    Nick