This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653860-Q1:TPS653860-Q1:了解 DIAG_OUT 引脚的用法

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653860-Q1, AM2634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434916/tps653860-q1-tps653860-q1-understanding-the-usage-of-diag_out-pin

器件型号:TPS653860-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634

工具与软件:

大家好、团队。

这是有关 TPS653860-Q1 PMIC 与 AM2634 Sitara 处理器搭配使用的一般疑问。 用例是使用 PMIC 的 DIAG_OUT 引脚诊断 PMIC 故障并将其报告给 AM2634。 浏览 PMIC 数据表时、我知道可以使用 SPI 对 PMIC 进行配置、从而将 DIAG_OUT 配置为向 uC 输出数字或模拟信息;方法是选择组选择和通道选择配置参数。

是否有任何文档 包含 说明以及向 UC 报告 PMIC 故障的配置使用示例?  

OUT 想法是从 PMIC 的 DIAG_OUT 引脚在 UC 中进入中断以指示故障。 以及在接收到 INT 时;使用 SPI 通信来访问 PMIC 故障寄存器、以识别 DIAG_OUT INT 触发的确切原因。 这是否就是 DIAG_OUT 与 PMIC 配合使用的方式?