This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3808A-2:Ucc3808ATR-2

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3808A-2, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433672/ucc3808a-2-ucc3808atr-2

器件型号:UCC3808A-2
主题中讨论的其他器件: TL431

工具与软件:

您好:

我们使用 UCC3808A-2进行原型设计。 我们知道此器件将被淘汰并替换为具有不同 标记的类似 pat。

新器件是否会小批量供货?

该器件的主要问题与反馈设计有关。

在所连接的器件 TI d/s 中、可看到 TL431和 U3光耦合器等的反馈。

如果我们不需要这种隔离、不需要使用典型的传统电阻分压器完成反馈、并 使用 RC 网络以常规方式补偿误差放大器、该怎么办?

感谢您对 matter.e2e.ti.com/.../ucc3808a_2D00_2.pdf 发表专家意见

-robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您从哪里获得此信息? 是否知道完整器件型号?

    UCC3808ADTR-2不会停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带推挽输出的 PWM 控制器的 TI 列表中将显示该器件。

    -robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会对我提到的反馈方法、而不是 TL431 +Opto 进行评论?

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它如下所示。 需要根据您的需求设计环路补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太酷了。

    Thnx。

    Matter Closed。

    R