This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC256604 LLC 次级电压问题

Guru**** 2521010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431814/ucc25660-ucc256604-llc-secondary-voltage-issue

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC24624

工具与软件:

大家好

我们目前正在设计一种1000W 交流/直流系统、采用 PFC UCC28180 + LLC UCC256604、无 HV 启动+ SR UCC24624配置。

LLC 结构如下

.e2e.ti.com/.../LLC_5F00_UCC256604.pdf

当前的问题是次级侧产生的电压达到57V、而不是最初设计的40V。 施加负载后、电压会下降、如随附的图所示。

随附变压器设计文档和变压器规格表。 是否需要进行任何调整?

e2e.ti.com/.../PQH3535-60uh.pdfe2e.ti.com/.../UCC25660x_5F00_CALC_5F00_1.0_5F00_Noah.xlsx

就这些、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了您的 Excel 设计工具、您的变压器匝数比似乎正确。

    请注意、您的 Ln = Lm/(LR+Llk)、其中包括变压器的泄漏(Llk)。  在您的设计中、漏电感为12uH。  如果您添加了10 μ H LR、您的谐振频率将大约关闭2倍。   我在 Excel 工具中输入了数字、您应该仍然能够完成这项工作。

    您的波形显示、输出电压在高达57V (约为标称输出电压的142%)的功率时过冲。  在 Excel 工具中、您将 OVP 设置为触发为标称值的140%。  因此、您的设计将进入 OVP 保护、这就是它不进行调节的原因。  

    检查您的 LL/SS 引脚设置以确保启用突发模式。  否则、在空载条件下、设计可能会进入 OVP 状态。  如果您不希望采用突发模式、则需要预加载设计 、以确保该设计在空载条件下不会进入 OVP。

    您可能需要检查反馈环路、确保其不会导致设计进入 OVP。

    IFb =-80uA 转换器在最大频率下工作、LLC 功率级增益处于最小值。

    IFb = 0uA 转换器 以最小频率运行、LLC 功率级增益处于最大值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我将查看您建议的方向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您让我知道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    我们尝试了禁用突发模式。

    RLL_LOWER 更改为240K、RLL_UPPER 更改为1.2M。

    测得的 LL 引脚波形如下所示。 意外的是、VLLA 和 VLLB 上的电压在5V 和0V 之间振荡。

    我们应该采用哪一个方向进行调试?  谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    禁用突发模式只会使问题变得更糟。  您可以重新启用突发模式、然后尝试我建议的方法来帮助调试问题吗?

    请参阅以下内容。

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    您好!

    我检查了您的 Excel 设计工具、您的变压器匝数比似乎正确。

    请注意、您的 Ln = Lm/(LR+Llk)、其中包括变压器的泄漏(Llk)。  在您的设计中、漏电感为12uH。  如果您添加了10 μ H LR、您的谐振频率将大约关闭2倍。   我在 Excel 工具中输入了数字、您应该仍然能够完成这项工作。

    您的波形显示、输出电压在高达57V (约为标称输出电压的142%)的功率时过冲。  在 Excel 工具中、您将 OVP 设置为触发为标称值的140%。  因此、您的设计将进入 OVP 保护、这就是它不进行调节的原因。  

    检查您的 LL/SS 引脚设置以确保启用突发模式。  否则、在空载条件下、设计可能会进入 OVP 状态。  如果您不希望采用突发模式、则需要预加载设计 、以确保该设计在空载条件下不会进入 OVP。

    您可能需要检查反馈环路、确保其不会导致设计进入 OVP。

    IFb =-80uA 转换器在最大频率下工作、LLC 功率级增益处于最小值。

    IFb = 0uA 转换器 以最小频率运行、LLC 功率级增益处于最大值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    根据您的建议、我启用了突发模式、增加了 IFB 电流(将 R51值更改为10K)、并短接了10uH 电感器。

    VOUT 电压现在按设置为40V、而不是57V。

    我还有两个问题要问。

    启动电压显示为两级上升。 我不确定这是否正确、应如何调整?

    蓝线表示次级侧 Vout 电压、黄线表示初级侧 VFB 电压。

    2. 在40V 下消耗1A 负载时、电压会降至0、直到负载被移除。

    我应该从哪个方向进行调整?

    谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴我的第一个建议解决了您的过压问题。

    两步式输出电压不是典型值。  在解决反馈问题时、您需要查看 FB 电流与反馈电压间的关系。  在本例中、您需要查看 R58两端的电压。  IFB = VR58/10k。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    我们将电阻器从205欧姆调整到了68欧姆、这允许我们成功添加大约40V/1.5A (60W)的负载。 但是、当我尝试将负载增加到2.5A (100W)时、触发了保护模式。

    可以检查哪些方面? 在空载条件下、VFB 电压约为3V。

    降低电阻将降低 VFB 与引脚之间的斜率、此方法是否正确? 什么斜率(比率)是正确的?

    谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noha:

    这听起来是一个新问题。  我们可以针对该问题启动一个新主题、并将您遇到故障保护问题的主题置于标题中。

    我会包含一个指向该主题的链接、以了解背景信息。

    此致、