This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181-Q1:从 DCM 模式更改为 BCM 模式时、会出现类似的次谐波振荡

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433758/lm5181-q1-when-changing-from-dcm-mode-to-bcm-mode-similar-subharmonic-oscillations-appear

器件型号:LM5181-Q1

工具与软件:

输入15V、输出18V 0.12A、匝数比1:1.4、 输入15V、输出18V 0.12A 变压器匝数比1:1.4、电感 值40uH。测试过程中、DCM 模式在70年代更改为-90mA BCM 模式时出现类似的次谐波振荡、在100mA BCM 模式下正常。 请问原因是什么? 此外、MOS 关断后 LM5181-Q1反馈采样的时间间隔是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、曹

    感谢您联系我们。  您能否分享您的原理图以及监控 SW 波形?  请将其与蓝色迹线一起放大(顺便说一下、它是初级绕组电流吗?)?  采样保持时间窗口并未公开、但应小于100ns。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,在我发送以上回复后,我意识到我可能误解了你关于采样和保持的问题。  开关关闭后、采样保持电路在约450ns 时激活。  保持电路有一个小于100ns 的极小窗口、可以将电压作为采样信号。

    希望这一点得到澄清。

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、占空比大于0.5时芯片的次谐波振荡就很明显、但在 DCM 和 BCM 转换中发生时却很难理解。 此外、规范中没有定义最大工作频率范围、我不知道 TI 公司的控制范围、我的样片已经测试到370KHz 以及390KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、曹

    您对次谐波振荡的怀疑是正确的: CCM 中没有此类次谐波振荡、且占空比大于50%。  您观察到的情况应该是不干净的 SW 引起的、因为 IC 通过变压器绕组检测 Vout、且电压被检测为 V (SW)-VIN。  

    最大频率范围可以是+/-15%、而不会影响主要性能、即调节输出电压。 请注意、这是 BCM、您的电感器容差也会影响开关频率。

    请分享 SW 波形和原理图以供查看。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、Δ V Vsw和Ids   、原理图  

    2、最大工作频率在理论上是否影响最大输出功率?  间接影响承载能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、曹

    您是否确定变压器初级电感为40uH?  您可以仔细检查一下吗?  二次侧电流脉冲的持续时间应长于450ns、但您的电路持续时间小于100ns。  

    此外、您能否分享变压器数据表以及这些突出显示的元件器件型号?   

    此致、

    Youhao