This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:FB 引脚上的灌电流

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436039/lm25184-q1-sink-current-at-fb-pin

器件型号:LM25184-Q1

工具与软件:

如果 EN/UVLO=0V、客户希望检查 FB 引脚上的灌电流、因为他们确实希望在关断模式下实现极低的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    这不是特征数据、但 FB 漏电流在禁用时不应超过1uA。  希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao