This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:充电完成问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435351/bq25756-charge-done-problem

器件型号:BQ25756
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我使用 BQ25796设计了一个8节串联电池充电器。 我施加的是4A 充电电流。 根据数据表中的建议、我通过配置 EN_PFM = 0来设置 PFM 模式。 我已将终止电流设置为1A。 当我开始为电池充电时、充电完成后我会观察到充电完成标志。 但是、当我插入充满电的电池时、有时会看到充电完成标志、有时会看到不充电标志。 我该怎么做才能确保充电器相对于充电完成标志做出更稳定的决策?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    感谢您的配合。 这是我认为将会发生的情况。 当 VBAT 上没有负载且正在充电时、IC 将为 VBAT 电容器充电、并且充电器最终会在电容器充满电时终止充电。 电容器电压快速下降、再充电阈值会触发充电过程再次开始。

    插入电池时、充电器可能处于充电过程中的任何位置。 充满电的电池是否能够非常快地达到充电终止?

    您还可以在拔下电池时设置 EN_CHG=0、在插入电池时设置 EN_CHG=1。 这样、充电器就会尝试为插入的每个电池充电。

    请告诉我这是否对您有用。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您提到的大部分步骤已经在执行中。 此 PCB 包括一个微控制器、此微控制器在电池未连接时禁用充电使能。 当它检测到电池连接时、它会启用充电器。 但是、当我第一次给系统上电时、充电器短暂地以启用状态启动、直到微控制器加载其程序(可能是由于充电器的默认设置)、导致输出电容器充电。 在与您联系之前、我认为输出电容器可能是问题所在、因此我在连接电池之前对电容器放电。 然而、当充电器决定"充电完成"时、我仍然观察到不稳定的行为。 我确信电池已充满电。 当我重复该过程几次时、有时会显示"已充满电"、有时会显示"未充电"。 在 BQStudio 中、我可以准确测量电池电压和电流。 我的反馈电阻具有0.1%的容差、我在界面中看到的测量值与万用表读数一致。

    提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    感谢您提供新信息。

    [报价 userid="591974" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435351/bq25756-charge-done-problem/5503895 #5503895"]但是、当我第一次给系统上电时、充电器短暂地以启用状态启动、直到微控制器加载其程序(可能是由于充电器的默认设置)、

    有一种方法可以改变这种情况。 您可以将 CE 引脚拉至高电平以在启动时禁用充电。 这将导致默认情况下禁用充电。 然后、微控制器将需要写入 DIS_CE_PIN=1和 EN_CHG=1以开始为电池充电。

    此外、您可以使用 EN_IBAT_LOAD=1对电容器放电。

    电路是否有检测电池插入或电池断开的方法? 如果是、您可以设置 EN_CHG=0和 EN_IBAT_LOAD=1、以便在电池断开时对电容器放电。

    此致、
    埃森·加洛韦