This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:在双有源电桥中使用 BOOSTXL-3PHGANINV

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, LMG5200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435967/lmg5200-using-boostxl-3phganinv-in-dual-active-bridge

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-3PHGANINV

工具与软件:

我将使用两个 BOOSTXL-3PHGANINV 板以及一个 F28379D 来制作双有源电桥。 当在两个 BOOSTXL 板之间使用公共 VBUS 电源并仅控制正向或反向功率流时、此功能正常。

但是、为了在外部负载下单向运行、我无法向次级侧电路板上的 VBUS 施加外部电源。

我移除了电路板上的电感器 L1/L2以绕过48-5V 转换器、并从外部施加5V 电压。 所有电源 LED 都亮起、我确认 PWM 信号正确到达 LMG5200芯片。 但是、当运行时、输出电压等于电源减去二极管压降(例如10V IN、8.6V OUT)、这意味着 LMG5200实际上未进行开关。

LMG5200内部是否有器件会在未应用外部 VBUS 时阻止 IC 进行开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    要确认、您是否要原型设计具有两个 BOOSTXL-3PHGANINV 的三相双有源电桥? 您能否分享 此配置的原理图?  

    此外、请检查每个 LMG5200器件上从 VCC 到 GND 和从 HB 到 HS 的电压、并确保它们处于数据表中的建议条件范围内。  

    如果没有向 VIN 引脚施加外部电压、LMG5200应该不会出现任何切换问题。  

    谢谢!

    John