This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:交错级

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435591/lmg3422r030-interleaving-stages

器件型号:LMG3422R030

工具与软件:

在本主题中: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386741/lmg3422r030-pv-inverter、 Zachary Soviero 建议使用 LMG3422 "交错多个级"来实现更高的总功率输出、并提到发送了"一个强调我们并联建议的演示文稿"。  他或他人能否在交错阶段向我发送演示文稿或类似文档?  

此外、同一线程中引用的"切相"是什么?  也有与此相关的建议文档吗?

谢谢。

Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Martin、

    Zach 不在办公室,但将在下周开始回来,并将把这些材料,一旦他回来。

    关于切相问题:使用交错相时、可以在较低功率下关闭相位、从而 通过降低开关损耗来实现更高效率。  

    此网页对切相进行了一些介绍: https://www.electronicdesign.com/technologies/power/article/21749625/phase-shedding-techniques-extend-light-load-efficiency 

    TI GaN 参考设计的测试报告在第3页( https://www.ti.com/lit/ug/tidt294/tidt294.pdf)中显示了切相的影响 

    此致!

    Kyle Wolf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢电子设计链接。  图中的图像是坏的(嘿,它是一个2011时代的页面),但广告出现100%(嘿,它的2024年... ;-)。  我接下来要为其提供通读。  

    WRT TIDT294、当然我发现在张贴后引用、它确实澄清了一些困惑、因为我最初认为"相"是"单相"或"三相"、而不是指整流器的输入和输出级/块的切换。  我所看到的力量可能意味着,这产生的收益将不会有用,但它是有趣的,我期待阅读扎赫的材料。

    嘿、如果我今天学到了什么、我可以早点回家吗?  什么? 否?  我必须留在办公桌旁、详细说明项目的目标和挑战?  

    :-)

    谢谢。

    Martin。