This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:使能引脚从低电平到高电平时的 TPS78001过冲

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434957/tps780-tps78001-overshooting-when-enable-pin-from-low-to-high

器件型号:TPS780

工具与软件:

为什么会发生这种过冲、如何对其进行控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritank:

    您能提供一份原理图吗?  您可以在示波器上显示 Vin、Ven 和 Vout 吗?

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    橙色箭头表示示波器探头的 Vout 约为5.12V、Vin 和 Ven 为6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritank:

    可以同时在示波器上绘制 Vin、Ven 和 Vout、让我看看结果吗?

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、平均时间内您能否确认在最大 Vin 的最大推荐调节电压下的过冲百分比、而您将 Ven 从低电平变为高电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritank:

    如果在输出电压开启时输入电压下降、则 LDO 将在压降时导通、并可能过冲。  除非进行测量、否则我们不会知道、我们可以在示波器上看到 Vin、Vout 和 Ven。

    谢谢!

    Stephen