主题中讨论的其他器件:TPS3899、
工具与软件:
具有高阻态模式-根据我迄今为止的经验和研究、在充电完成时、BQ 不会自动进入高阻态;0x1C 的 BQ 充电状态为7、充电终止完成、但 BQ 仍像开关一样消耗5 -7mA。 如果写入充电 控制寄存器(0x0F)以启用 HIZ、则电流会下降至微安、从而将其降至我在关闭开关时预期的位置、成功! 不过、现在我需要唤醒 MCU 并定期读取电池电压、以确定它是否处于应该再次充电的阈值、此时、在 BQ 上我禁用高阻态、充电恢复。 我是否遗漏了文档中的一些内容:BQ 会根据充电电压/状态自动启用和禁用高阻态、并且 BQ 具有用于电池电压的内部 ADC、因此不需要唤醒外部 MCU?
谢谢你