This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:负载为4A 时、在降压-升压和升压模式下脉冲不稳定

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM51772EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431200/lm5176-pulse-unstable-at-buck-boost-and-boost-mode-with-4a-load

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM51772EVM-HP

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我发现在降压-升压和升压模式下、Vin 在12V 到9V 的范围内、 SW1和 SW2的 脉冲在>4A 负载 下不稳定、但 SW1和 SW2的脉冲在空载时正常。

请查看并检查以下波形和原理图。 谢谢。

e2e.ti.com/.../LM5176_5F00_9V-to-12V_5F00_schematics.pdf

图1:Vin=9V、Vout=12V/0A                             

图 2  Vin=9V、Vout=12V/4A

图 3  Vin=9V、Vout=12V/5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多波形以查看其他信号。

    图 4Vin=9V、Vout=12V/4A。 CH2更改为 VIN、CH4更改为 VCC。

    图 5  Vin=9V、Vout=12V/4A。 CH2变为 PGOOD、CH4变为输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    斜率补偿值远低于基于电感器和检测电阻器的建议值。

    根据数据表中的值、这个值应该是470pF (而原理图显示为270pF。

    请再次选择正确的值。

    同时、请使用快速入门计算器检查其他组件:

     LM5176设计计算器

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我尝试将斜率补偿从270P 更改为470P、但这个问题仍然存在。

    我也向 DOC 确认。 适用于 LM5176的 EVM 的 SNVU547、并与我一起使用相同的电感器和感应电阻器、但应放在270P 上。

    对于我解决此问题、您有什么建议或意见吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    但在不需要这个功能的情况下,我在原理图上找到了 isns (+)和 isns (-)直接连接到 GND。 它是否有副作用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

      在不使用时、最好将 ISNSP 和 ISNSN 连接到 GND。

    因此作为下一步、我建议检查布局、看看是否存在任何串扰问题可能是导致该行为的原因。

    您能分享一下它的布局吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我无法上传至 TI E2E、请在下面下载我的 google 云、谢谢。

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    由于德国的公共假期,请预计周一前回复。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juin、

    此外、您能否检查一下您能否在增大输入电容的情况下稳定输入电压?

    您能否分享每一层的 pdf 文件以供审核?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    是的、我试着在输入端再添加一个100 μ F 电容器、但问题仍然存在。 您有 Allegro 免费查看器工具吗? 如果没有,我可以上传 google 云。 我没有用于 转至 pdf 文件的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    请原谅延迟的答复。 我对 Allegro 没有任何经验、因此我需要很长时间才能使用该软件。 您能为评论做屏幕截图吗? 我很抱歉、但由于疾病、我们的资源非常少。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    获取并给你好消息,我发现根本原因是 Rshunt (位于 CS/CSG 的 Rsense 上),你知道如何选择 Rsense metterial 吗? 金属合金不在其上使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juin、

    感应电阻器的最佳实践是专门生成的感应电阻器。示例可在 EVM 上的 R7: LM5176EVM-HP 评估板|德州仪器 TI.com 上找到

    更好的做法是使用宽而短的电阻器帽。 可在具有 R3和 R4的 LM51772EVM-HP (LM51772EVM-HP)上找到一个示例:LM51772EVM-HP 评估板| TI.com

    此致、
    Brigitte