This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:Excel 工作表错误 Ucc28851

Guru**** 2532670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434973/ucc28951-q1-excel-sheet-errors-ucc28851

器件型号:UCC28951-Q1

工具与软件:

1. Excel 表格中计算出的延迟电阻值根据匀场电感值和变压器漏电感值而变化。 哪一行是正确的、在哪里填写数据?

2.在应用手册中,我们已经看到( 2 * Coss )是计算的坦克频率。 Excel 是否也认为相同? 或者我们应该手动操作( 2 * Coss )

3.如果正确、为什么要考虑2 * Coss。

4、如果垫片电感值安装超出预期,会发生什么? 需要注意的事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. Excel 表格中计算出的延迟电阻值根据匀场电感值和变压器漏电感值而变化。 哪一行是正确的、在哪里填写数据?

    > Excel 工具基于应用手册 slua560d、用于设计一个600 W 的评估模块。

    >本应用手册使用基于 Coss、漏电感和匀场电感的开关节点电容 估算值来估算 导通延迟。  必须根据设计的实际开关节点电容对这些导通延迟进行微调。

    >单元格公式应与应用手册中提供的内容相匹配。

    >这些计算 基于固定延迟设计方法和开关节点电容的粗略近似值,即2 * Coss。  实际开关节点电容更难估计、它基于变压器匝数比、输出电容、PCB 电容、变压器寄生电容等

    >建议您使用 Excel 工具进行导通延迟的初始延迟时间计算、然后微调电路中的延迟以 实现 ZVS 和谷底开关。

    >以获得 FET QA..QD 导通延迟的估计时间。   您需要正确填写下面突出显示的黄色单元格。

    如果您已正确填充黄色单元格、至此已正确完成、TABESET 的初始延迟时序应位于第181行 C 列的单元格中。 请注意、根据 上面提到的应用手册、TCBSET 的估算值相同。

    2.在应用手册中,我们已经看到( 2 * Coss )是计算的坦克频率。 Excel 是否也认为相同?

    >是

    或者我们应该手动操作( 2 * Coss )

    >否

    3.如果正确、为什么要考虑2 * Coss。

    >这是开关节点电容的粗略估算。 当发生谐振时、两个 FET Coss 电容在开关节点处被视为并联。   它只用于设置初始延迟计时、在电路构建后您必须对其进行微调。

    >要更好地估算开关节点电容,需要考虑 PCB 和变压器的所有寄生电容,以及变压器两端的反射输出电容。  您甚至还必须将变压器次级侧的寄生电容反射到开关节点。  

    >如果您需要了解设计的真正开关节点电容(CSW)、而不是估算它、我还有另一种选择。  构建设计后 、可根据以下公式测量设计中开关节点的振铃频率(fr)。  在以下公式中输入 fr、Llk 和 Ls、并求解 CSW。

    2*3.14*fr*(Llk+CSW) Ls = 1/(2*3.14*fr*CSW)  

    4、如果垫片电感值安装超出预期,会发生什么? 需要注意的事项。

    >该工具根据在50%负载下实现的开关节点 QbD ZVS 来估算匀场电感器的大小。

    >所以,如果你使用更多的匀场电感,你应该能够实现 ZVS 到更轻的负载。

    >如果使用较多的匀场电感,则实际的储罐频率周期将会增加。

    您还可以选择另一个选项、这 是设置导通延迟的更简单的方法。

    1.使用固定延迟方法。  将 ADEL 和 ADEREF 接地。

    2.为电阻 RDELAB 和 RDELCB 使用100k 电位器、并 将初始电阻设置为100k 欧姆。

    3、将电路加载到10%负载,将延迟时间调整到谐振回路频率的1/4。  通过调节电位器阻抗、您应该能够获得精确的时序。

    4.如果你做的正确,你会有 ZVS 和在较轻的负载谷开关。  FET 应在开关节点处谐振回路频率的1/4处导通。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、